This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:功率计算工具:关断电流和 Tx 电流的规格与计算器结果的关系

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577852/cc2640r2f-power-calculation-tool-specs-for-shutdown-current-and-tx-current-vs-calculator-results

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2640

功率计算器是一款出色的工具。 在我的超低功耗应用中使用它之后、我有两个问题:

1、CC2640R2F 数据表中的关断电流规格为100nA。 正如它所说的、唤醒会由于外部事件而发生、我有一个这样做的计划。 但是、在使用功率计算器时、Tx 和 Rx 都关闭(在广播和连接状态下时间的0%)、平均电流仍然显示为1uA。 这与使用100nA 关断模式不一致。 计算器是否假定用户从不使用关断模式、并且始终使用至少待机模式(推测为1.1uA)? 计算器确实显示 Tx 和 Rx 关闭时、它处于待机模式。 鉴于我将使用外部事件唤醒2640,我能否假设整个 CC2640R2F 芯片的关断电流真正为 only100nA?  还是实际的关断电流会更高? 它对 电池寿命有着显著的影响。

2.有源模式 Tx 电流在+5dBm 时为9.1mA、在0dBm 时为6.1mA。 ME 计算器显示的峰值 Tx 电流为9.3mA 和7.1mA、大致符合规格。 但对于-20dBm、我得到的 peakTx 电流为4.5mA。 我没有看到-20dBm 输出功率的规格、但这似乎有点高;我本来希望如此低的功率水平下的 Tx 峰值电流要低得多。 我缺少什么吗? 是否有办法使峰值 Tx 功率远低于4.5mA?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的问题转发给一位团队成员、该成员了解有关功耗计算工具的更多信息

    此致、
    反叛分子
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、关断电流将为100nA、您应在计算中使用该电流、功率计算器截至今天不支持关断模式。

    这就是我们对 CC2640的-20dBm 特征、如果您切换到更高的电源、例如@3.8V、您应该看到大约3.8mA。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    传输时、电流消耗可分为两部分。 一个常数、它是射频内核消耗的、Cortex-M3处于空闲状态等、并且 PA 本身的电流消耗将取决于输出功率。 通常、对于这些无线电(如果您也查看其他数据表、您会看到相同的情况)、当功率低于0dBm 时、PA 电流不会大幅降低、但当功率高于0dBm 时、功率会显著增加。

    此致、

    Fredrik