主题中讨论的其他器件: CC2640
功率计算器是一款出色的工具。 在我的超低功耗应用中使用它之后、我有两个问题:
1、CC2640R2F 数据表中的关断电流规格为100nA。 正如它所说的、唤醒会由于外部事件而发生、我有一个这样做的计划。 但是、在使用功率计算器时、Tx 和 Rx 都关闭(在广播和连接状态下时间的0%)、平均电流仍然显示为1uA。 这与使用100nA 关断模式不一致。 计算器是否假定用户从不使用关断模式、并且始终使用至少待机模式(推测为1.1uA)? 计算器确实显示 Tx 和 Rx 关闭时、它处于待机模式。 鉴于我将使用外部事件唤醒2640,我能否假设整个 CC2640R2F 芯片的关断电流真正为 only100nA? 还是实际的关断电流会更高? 它对 电池寿命有着显著的影响。
2.有源模式 Tx 电流在+5dBm 时为9.1mA、在0dBm 时为6.1mA。 ME 计算器显示的峰值 Tx 电流为9.3mA 和7.1mA、大致符合规格。 但对于-20dBm、我得到的 peakTx 电流为4.5mA。 我没有看到-20dBm 输出功率的规格、但这似乎有点高;我本来希望如此低的功率水平下的 Tx 峰值电流要低得多。 我缺少什么吗? 是否有办法使峰值 Tx 功率远低于4.5mA?
谢谢你。