This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564工作温度

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564MODN, CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576005/cc2564-cc2564-operating-temperature

器件型号:CC2564

我们目前正在进行设计审查、我发现我们的 CM 已将 CC2564用作组件中的 BT 模块、放置在超过85°C 的最高工作温度的条件下  可达到的最高温度介于105至115°C 之间  有人能告诉我这种温升是否有任何余地、在超过最大工作温度的短时间内工作会产生什么后果?  是否有与 CC2564兼容的芯片可支持这些更高的温度?  我们非常感谢您提供任何信息。

谢谢、

Jessie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jessie、您好!

    您能否分享正在使用的 CC2564的确切器件型号? 是 QFN 芯片还是 CC2564MODN/CC2564MODA 等模块?

    此致、
    Vihang