请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 我们目前正在进行设计审查、我发现我们的 CM 已将 CC2564用作组件中的 BT 模块、放置在超过85°C 的最高工作温度的条件下 可达到的最高温度介于105至115°C 之间 有人能告诉我这种温升是否有任何余地、在超过最大工作温度的短时间内工作会产生什么后果? 是否有与 CC2564兼容的芯片可支持这些更高的温度? 我们非常感谢您提供任何信息。
谢谢、
Jessie