请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
您好!
我购买了 LAUNCHXL - CC2650开发板。 我想使用从其他 BLE 模块接收到的值来实现 PWM 机制。 我想知道我是否需要使用任何其他额外硬件来实现上述功能。 我能否接收来自其他 BLE 模块的值并在同一个 LAUNCHXL CC2650上实现 PWM? 它是否需要任何额外的硬件? 我对我遇到的传感器标签和其他名称感到困惑。 此外、我想知道 CCS 6.2.0是否可以帮助我实现上述功能。
我谦恭地要求解决问题。
谢谢你。