This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:LAUNCHXL-CC2650

Guru**** 2609165 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577899/launchxl-cc2650-launchxl-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我购买了 LAUNCHXL - CC2650开发板。 我想使用从其他 BLE 模块接收到的值来实现 PWM 机制。 我想知道我是否需要使用任何其他额外硬件来实现上述功能。 我能否接收来自其他 BLE 模块的值并在同一个 LAUNCHXL CC2650上实现 PWM?  它是否需要任何额外的硬件? 我对我遇到的传感器标签和其他名称感到困惑。 此外、我想知道 CCS 6.2.0是否可以帮助我实现上述功能。

我谦恭地要求解决问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LAUNCHXL-CC2650上实现这一点没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里遇到了另一个问题。 当我从以下链接下载项目0时、LED 工作正常、

    dev.ti.com/.../

    同时、当我尝试使用 CCS 云或 CCS6.2.0将代码下载到电路板时、LED 不会亮起。 在终端窗口中、指示 LED0 or1打开/关闭。 但它不可见。 恢复上述链接并通过 BLE 扫描仪应用对其进行控制、效果良好。

    这里出了什么问题? 您的宝贵建议。 抱歉、我是这个套件的初学者。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 您能详细说明吗? 可能会进行屏幕截图以向我展示该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从下面提到的链接下载代码时、我能够使用 BLE Scanner Android 应用打开 LED 灯(红色和绿色)。

    " dev.ti.com/.../

    同时、当我尝试使用 CCS Cloud IDE 和 CCS 6.2.0版本下载相同的项目零代码时、我无法在这两种情况下打开 LED 灯。

    在 Putty 终端上、它显示 LED 已亮起、但同时不可见。

    返回上面提到的链接、然后再次使用提供的源代码进行下载、这有助于查看 LED 的导通状态。 希望您理解我的观点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 TI SimpleLink Starter 应用程序执行此操作、我可以看到 LED 亮起/熄灭。