This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-RF2500:在蓝牙 HFP CC256x 上设置 I2S 接口

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577929/ccs-ez430-rf2500-setup-i2s-interface-at-bluetooth-hfp-cc256x

器件型号:eZ430-RF2500

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用基于 CC256x-Controller 的 PAN1323蓝牙模块来设置 HFP-蓝牙连接。

因此、我正在使用 HFPDemo-project 、并希望将声音数据配置为通过 I2S 接口传输、并通过 HCI 传输控制命令。

正如我已经知道的、我必须使用 CC256x_VS_HCI_Commands、特别是 HCI_VS_Write_CODEC 配置增强型(0xFD07)来配置接口、但我不清楚必须如何以及在哪里包含此命令。

对我而言最有帮助的是示例、其中显示了蓝牙连接中使用的 I2S 接口。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在初始化时使用 HCI_VS_Write_CODEC 配置(0xFD06)和 HCI_VS_Write_CODEC 配置(0xFD07)命令来配置 I2S 接口。

    即在蓝牙堆栈初始化后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的快速回答。

    由于我无法连接到器件、并且无法加载演示项目、因此我必须在不测试它的情况下解决整个任务。

    我试图解决这个问题、但我尝试的一切都是一个死胡同、最终都不起作用

    但我认为这意味着、我必须将 HFPdemo-project 加载到器件中并创建终端连接。

    在此之后、I 代码能够使用终端向器件发送 HCI_CS 命令。

    我假设 HCI_VS 命令是终端命令。

    是否也可以将命令包含到 c 文件中?

    此致