请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:eZ430-RF2500
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用基于 CC256x-Controller 的 PAN1323蓝牙模块来设置 HFP-蓝牙连接。
因此、我正在使用 HFPDemo-project 、并希望将声音数据配置为通过 I2S 接口传输、并通过 HCI 传输控制命令。
正如我已经知道的、我必须使用 CC256x_VS_HCI_Commands、特别是 HCI_VS_Write_CODEC 配置增强型(0xFD07)来配置接口、但我不清楚必须如何以及在哪里包含此命令。
对我而言最有帮助的是示例、其中显示了蓝牙连接中使用的 I2S 接口。
此致