This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:重命名 BLE 项目失败。

Guru**** 2555370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575817/cc2640-renaming-a-ble-project-fails

器件型号:CC2640

有人建议我在这里重新发布,因为它可能与将 BLE 堆栈作为第二个项目有关,或者这里有更多的专家;)

我无法将启动的项目重命名为 SimpleLink Academy ProjectZero。

当我右键单击重命名它(CCS 7.0.0.00042)时、没有可用的预览:

因此、我继续执行"OK"并得到"nil arge"例外:

当我单击"确定"时、工作区完全拧紧、我得到:

我单击"确定"、除非从工作区(包括从磁盘)中删除所有三个项目并从压缩的存档重新导入该项目、否则不会执行任何操作。

是否有关于此重命名问题的想法?

谢谢、

戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    请参阅几天前发布的此帖子: e2e.ti.com/.../2109000

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JXS、

    谢谢、但对我来说、Marie 回答"请不要在 CCS/IAR 中重命名您的项目、而是更改.projectpec 或.ewp 或.project 文件中的名称"。 仅仅是不够的。 我不知道.projectspec 是什么(不能帮助她拼写错误)、使用这些指令甚至无法重命名工程文件夹。 此外、如果您的项目是另一个项目的引用、还有更多的工作要做。

    我最终能够重命名足够的东西来使我的工作,我甚至无法再解释全部。

    有人需要编写一本书,介绍如何重命名所有文件夹。 文件和引用。 对我来说、我甚至对我是否需要在我最终决定不重命名的地方重命名有疑问、因为它引用了代码的实际来源(我认为)。

    因此,在我看到这本书之前,我将不回答这个问题;)

    戴尔