请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 有人建议我在这里重新发布,因为它可能与将 BLE 堆栈作为第二个项目有关,或者这里有更多的专家;)
我无法将启动的项目重命名为 SimpleLink Academy ProjectZero。
当我右键单击重命名它(CCS 7.0.0.00042)时、没有可用的预览:
因此、我继续执行"OK"并得到"nil arge"例外:
当我单击"确定"时、工作区完全拧紧、我得到:
我单击"确定"、除非从工作区(包括从磁盘)中删除所有三个项目并从压缩的存档重新导入该项目、否则不会执行任何操作。
是否有关于此重命名问题的想法?
谢谢、
戴尔