请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:TI-RTOS
您好!
在测试自定义电路板期间、我意外地将12V 连接到其中一个 GPIO。 之后、我无法对板进行编程。 尽管板上的现有程序运行正常。 它连接智能手机上的 BLE 应用并切换板载 LED。 但我无法通过 JTAG 调试器加载程序。
有关如何调试此问题的任何建议。 到 GPIO 的12V 连接少于2秒。 我需要在硬件上执行哪些检查来检查控制器是否被欺骗? 过压是否可能仅损坏一个端口并使其他端口保持正常?