请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
你(们)好
我有几个具有闪存问题的 cc2650模块。 检测到器件 cc2650并连接到"Flash Programmer 2"、但无法擦除、编程或验证闪存。 我们制造了 cc2650射频模块、我很少遇到这个问题、还在继续计数...
以下是尝试擦除 cc2650闪存时的"Flash Programmer 2"日志:
>启动对目标的访问:XDS-06EB12202541A。
>读取目标内存失败。
>读取内存范围时出错。 地址0x40091090。
>读取目标内存失败。
>读取内存范围时出错。 地址0x40091090。
>开始闪存擦除...
>无法停止目标 CPU
>重置目标...
>重置目标成功。
我在下面的 zip 文件中附加了2个屏幕截图供参考