请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
您好!
我正在从事一个需要将教学 Booster Pack MKII 堆叠到 CC2650 Launchpad 上的项目。 我使用 了 TI 的 Booster Pack 兼容性工具 来查看是否会发生任何引脚冲突。 我可以告诉您:
1) 1)引脚17、33和34存在冲突。 其中一个冲突与 MKII 上的 LCD、RST 功能有关。 这是否意味着、如果这些电路板堆叠在一起、我无法使用 MKII 上的 LCD? 或者是否有权变措施、以便我仍然可以在没有 LCD、RST 功能引脚的情况下使用 LCD?
2) 2)引脚32显示了兼容性、但 在 CC2650用户手册 中、此引脚显示为 NC (未连接)。 我应该参考哪些文档? 如果它确实是 GPIO、则意味着我可以使用 MKII 按钮2、这将是理想选择。
谢谢、
特拉维斯