This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:ADC 未解析符号和未识别的保护器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575377/ccs-cc2640-adc-unresolved-symbol-and-unidentified-indetifier

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试将部分 ADC 示例代码添加到我的简单 BLE 外设观测器代码的工作版本中。 当我尝试构建时,它会提示标识符 ADC_Handle 未定义,标识符 ADC_Params 未定义。 添加#include 时 它为我提供了一个错误的未解析符号 ADC_CONFIG (小写 c)。 我不知道如何让 ADC 在我的 CC2640 4XS 模块上工作。

这是我添加的一段代码。

ADC_Handle ADC;
ADC_Params 参数;
ADC_PARAMS_INIT (params);
ADC = ADC_open (IOID_5、params);
uint16_t adcValue0;
int_fast16_t res;
RES = ADC_convert (ADC、&adcValue0);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 JSR、
    您使用的是哪个版本的 ble-stack 和 ti-RTOS?
    您似乎缺少应在板级配置文件中定义的 ADC_Config。 请参阅与 ti-RTOS 安装(在 ti Resource Explorer 中)一起提供的最新 ADC 示例以及导入项目时包含的特定板级配置文件。