请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试将部分 ADC 示例代码添加到我的简单 BLE 外设观测器代码的工作版本中。 当我尝试构建时,它会提示标识符 ADC_Handle 未定义,标识符 ADC_Params 未定义。 添加#include 时 它为我提供了一个错误的未解析符号 ADC_CONFIG (小写 c)。 我不知道如何让 ADC 在我的 CC2640 4XS 模块上工作。
这是我添加的一段代码。
ADC_Handle ADC;
ADC_Params 参数;
ADC_PARAMS_INIT (params);
ADC = ADC_open (IOID_5、params);
uint16_t adcValue0;
int_fast16_t res;
RES = ADC_convert (ADC、&adcValue0);