This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:使用 CBT 测试仪在低功耗模式下进行的电流测量

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574790/cc2564c-ber-measurement-in-low-energy-mode-using-cbt-tester

器件型号:CC2564C

您好!

我尝试使用 Rhode & Schwarz CBT 测试仪在低功耗模式下测量误码率。 下面是 CBT 中的设置

数据包=1500、射频级别= 0dBm、 TX 频率= 2402MHz、TX 通道= 0、有效载荷模式= PRBS9、有效载荷长度= 8。 还附加了图像。

在蓝牙方面、我按照"CC256x 测试指南"文档中针对 LE 模式下的 BER 建议的步骤操作

1) HCI_VS_LE_Enable 0xFD5B、1、1

2) HCI_VS_Write_Hardware_Register 0xFF01、0x0019324E、0x0

3) HCI_VS_SET_LE_Test_Mode_Parameters 0xFD77、0x01、x01、0x0000、0x71764129 (RX_AC)、 0x01 (Enable_BER)、0x00 (PayloadType)、0x25 (Payload_Length)、0x18 (FA_THR_INBits)、0x00 (en_Traces)、 0x00E221E8 (CRC)

4) 4) HCI_BLE_Receiver_Test 0x201d、0 (RX_Channel)

现在、数据包从 CBT 发送、测试由终止

5) 5) HCI_BLE_Test_End 0x201f

6) HCI_VS_LE_READ_BER_Test_Results 0xFDAE

7) HCI_VS_READ_Hardware_Register 0xFF00、0x0019324E

蓝牙芯片的响应是

04 0e 44 01 ae FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dc 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 db 05 66 04 75 01 00 86 00 A1 00 C2 02 E9 01 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

完成数学运算后,BER 为100%,总坏位数为178325232

我的测试 BER 程序是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satish、

    该问题通过电子邮件得到了解答。

    BR、
    陈洛威