This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:无法在 BT 经典模式下实现 CC2564的500kHz 和宽度

Guru**** 2554760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573954/cc2564-not-able-to-achieve-the-500khz-andwidth-for-cc2564-in-bt-classic-mode

器件型号:CC2564

尊敬的先生/女士:

我们尝试使用具有以下软件配置的 CC2564模块执行 FCC BW 要求测试。

1.在 BT 经典模式下配置了 CC2564混合模块。

2.使用"Bluetopia"堆栈。

使用带有 PN9测试模式和 GFSK 调制的 API "VS_Enable_FCC_Test_Mode"来触发 FCC 测试。

通过上述测试、我们仅可实现480~490KHz BW。 在蓝牙经典模式下符合 FCC 要求的 BW 测量值是否正确?

以下陈述"最小6dB 带宽应至少为500kHz"仅适用于 BLE 模式?  

以下是针对-3dBm 功率的 PN9测试模式的输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关硬件专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    是的、您回答正确。 6dB BW 仅适用于 BLE。 对于 GFSH、其占用带宽为20dB 和99%。
    BLE 为6dB、占用带宽为99%。

    谢谢、
    Riz