请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 尊敬的先生/女士:
我们尝试使用具有以下软件配置的 CC2564模块执行 FCC BW 要求测试。
1.在 BT 经典模式下配置了 CC2564混合模块。
2.使用"Bluetopia"堆栈。
使用带有 PN9测试模式和 GFSK 调制的 API "VS_Enable_FCC_Test_Mode"来触发 FCC 测试。
通过上述测试、我们仅可实现480~490KHz BW。 在蓝牙经典模式下符合 FCC 要求的 BW 测量值是否正确?
以下陈述"最小6dB 带宽应至少为500kHz"仅适用于 BLE 模式?
以下是针对-3dBm 功率的 PN9测试模式的输出: