请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他器件: CC2650
您好!
我目前正在研究一个项目、在这个项目中、我们需要对麦克风录制的语音执行一个简单的过程。 我们需要各种低功耗板载传感器、因此我们重点介绍了 sensortag 2650 (cc2650stk)。
我已在 sensortag 上通过 BLE 发射语音。 我看到、在发送语音数据期间、大约20%的数据包丢失。 因此、我决定降低已发送语音的采样率。
如何使采样率为8kHz、而不是当前的16KHz?
提前感谢。