This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:通过 BLE cc2650stk 实现已发送语音的采样率

Guru**** 2554250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574343/cc2650stk-make-sampling-rate-of-sent-voice-over-ble-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我目前正在研究一个项目、在这个项目中、我们需要对麦克风录制的语音执行一个简单的过程。 我们需要各种低功耗板载传感器、因此我们重点介绍了 sensortag 2650 (cc2650stk)。

我已在 sensortag 上通过 BLE 发射语音。 我看到、在发送语音数据期间、大约20%的数据包丢失。 因此、我决定降低已发送语音的采样率。  

如何使采样率为8kHz、而不是当前的16KHz?

提前感谢。