请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 BLE-STACK、
工具/软件:Code Composer Studio
我有一个 CC2650、我尝试将其设置为 BLE、但我遇到了一些问题。 目前、我正在使用简单外设 CC2650em 应用和堆栈、 并设法对其进行某种程度的编辑、但我无法确定如何激活 BLE By 按钮、并且并非所有时间都处于活动状态以延长电池寿命。我还想将电池电平添加到广播数据包、并将 UUID 更改为我自己的定制 UUID 以便我可以在后台模式下在 iPhone 应用中使用它、但我没有成功、所以您能帮助我完成这些步骤、如果有的话、小代码段也会很好。
谢谢你