This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:CC2650STK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573895/ccs-cc2650stk-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个 CC2650、我尝试将其设置为 BLE、但我遇到了一些问题。 目前、我正在使用简单外设 CC2650em 应用和堆栈、 并设法对其进行某种程度的编辑、但我无法确定如何激活 BLE By 按钮、并且并非所有时间都处于活动状态以延长电池寿命。我还想将电池电平添加到广播数据包、并将 UUID 更改为我自己的定制 UUID 以便我可以在后台模式下在 iPhone 应用中使用它、但我没有成功、所以您能帮助我完成这些步骤、如果有的话、小代码段也会很好。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwayne、

    在 BLE-Stack 2.2.1中、有一个用于 CC2650STK 的简单外设项目。 您可以从以下网址免费下载: www.ti.com/.../ble-stack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Marie

    我尝试了 CC2650STK、但当我刷写器件时、指示灯变为红色、器件停止工作。 但是、当我用 CC2650em 刷写它时、它工作正常、CC2650stk 中是否缺少使其工作的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwayne、

    您拥有 CC2650STK 的哪个版本?

    当您说用于 EM 的 CC2650项目工作正常时、这是否意味着您可以看到器件广播?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 ble_sdk_2_02_01_18用于 CC2650STK 和 EM、是的、我可以在我的 iPhone 上看到器件广播并获取广播。 我遇到的主要问题是、它始终处于活动状态、但我希望它通过按下按钮进行广播、并且我希望将 UUID 更改为我自己的个人 UUID、而不是制造商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dwayne、

    您使用的是什么硬件版本?

    为了打开和关闭广播、您可以使用 GAPRole_SetParameter (GAPROLE_advertise_enabled、sizeof (uint8_t)、false);。

    UUID 可以直接在配置文件中更改(例如 simple_gatt_profile.c 和.h)。 您还可以使用 Bluetooth Developer Studio 生成新的配置文件,请参见 software-dl.ti.com/.../ble_01_bds.html