主题中讨论的其他器件:CC2640
工具/软件:TI-RTOS
我尝试创建一个简单的项目来验证 JTAG 连接、并且板载 cc2640处于活动状态。
因此、我进入 CCS-V7、使用 HelloWorld 创建一个空项目。
当我第一次执行"测试连接"时、情况良好。
在我"调试"这个 HelloWorld 空项目之前、在项目被加载后....。 则连接已断开。
当我尝试执行"TestConnection"时、下面是我得到的内容。 有人知道我如何使电路板恢复工作??
(注意:我在 ProjectZero 培训中完成的整个设置都正常)
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"EC 9 2016"。
库构建时间为'13:48:53'。
库软件包版本为'6.0.504.1'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-230'(0xffffff1a)。
标题为"SC_ERR_PATH_measure"。
说明如下:
测得的 JTAG IR 和 DR 扫描路径长度无效。
这表示链路延迟或扫描路径中存在错误。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]