This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:运行空项目 main()后出现 LAUNCHXL_CC2650连接错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574397/rtos-launchxl-cc2650-launchxl_cc2650-connection-error-after-running-empty-project-main

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

我尝试创建一个简单的项目来验证 JTAG 连接、并且板载 cc2640处于活动状态。

因此、我进入 CCS-V7、使用 HelloWorld 创建一个空项目。

当我第一次执行"测试连接"时、情况良好。

在我"调试"这个 HelloWorld 空项目之前、在项目被加载后....。 则连接已断开。

当我尝试执行"TestConnection"时、下面是我得到的内容。  有人知道我如何使电路板恢复工作??

(注意:我在 ProjectZero 培训中完成的整个设置都正常)

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"EC 9 2016"。
库构建时间为'13:48:53'。
库软件包版本为'6.0.504.1'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-230'(0xffffff1a)。
标题为"SC_ERR_PATH_measure"。

说明如下:
测得的 JTAG IR 和 DR 扫描路径长度无效。
这表示链路延迟或扫描路径中存在错误。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在您第一次执行 TestConnection 之前、是否已将项目下载到电路板? 如果您尝试一下、您现在是否能够下载另一个项目?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    10分钟前、通过 CCS-V7访问该板已死。 我尝试了昨天工作的 ProjectZero 执行"测试连接"、但它将失败。

    现在、我使用 FlashProgramr2从 TI-SDK 刷写版本 hex、然后一切恢复正常.....

    那么,我遇到的主要问题是:“创建新 CCS 空项目”中缺少什么内容?
    为了构建项目、我删除了"-entry_point ResetISR"。
    我希望 CCS 能够引导 MCU 并到达 main()。。。
    最好的方法是:如果我能够在 MCU 休息后从启动中进行拆装

    Dilbert