This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:Project Zero 代码与 TI Resource Explorer 中的 Doc 不匹配

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573838/launchxl-cc2650-project-zero-code-not-matching-doc-in-ti-resource-explorer

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

我将在 TI Resource Explorer 中的"LAUNCHXL-CC2650 Project Zero"文档中介绍我的入门培训。

获取 CCS-V7上安装的文件"Ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud_win"。

构建和运行代码正常、能够在 PC-COM 上显示日志消息、并通过电话实现 BLE 连接(TI SensorTag 应用)

但是、所提供的 BLE 服务与文档"使用手机连接到 Project Zero"有很大不同

  • 在步骤3中::所有自定义服务标识符(UUID)都位于 formF000XXXX-0451-4000-B000-000000000000上 ,其中每个服务都有不同的16位  XXXX-part 标识符,UUID 的其余部分是用于演示目的的 Texas Instruments 128位 UUID 命名空间。
  • 在我的应用程序中:UUID 仅显示"fff0",而不显示其他内容
  • 步骤3::应该有3个服务,但我的应用程序只显示1个服务"fff0"
  • 当我打开特征时、有5个... 使用 UUID:fff1是红色 LED 控件.... 如果我对其进行写入、它可以控制板载 LED、我可以正确地看到 LogMessage。

看起来我下载了一个过时的软件或我错误地构建了项目。

有人有想法吗?

顺便说一下、我只能使用 iPhone 应用程序进行连接... 如果我使用 Android 应用程序(TI SensorTag)、ProjectZero 将在服务浏览器期间崩溃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过使用不同的电话和应用程序进行更多测试... 我在 Android (v5.0.1)上使用了一个应用"NRF Connect"、并且显示为"LAUNCHXL-CC2650 Project Zero"文档所示的100%。

    在自动发现服务期间、两个 Android 应用程序(SimpleLink Starter 和 SensorTag)都崩溃。

    测试 iOS (10.2.1)应用 SimpleLink Starter & SensorTag & LightBlue 的结果与原始报告中所示的结果相同。
    UUID 反转为 FFF0而不是0001、也不是所有服务和特征都正确显示。

    电话应用 SensorTag 已用于与 SensorTagDevKids 进行验证、并且与 SensorTagDevKids 配合工作良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilbert、

    请勿使用 TI Resource Explorer 中的 Project Zero。

    通过以下链接下载 Simplelink Academy。 安装 Simplelink Academy 后、打开 CCS TI Resource Explorer Classic 并从 Simplelink Academy 导入 Project Zero。 要了解 Project Zero、请参阅 Simplelink Academy 模块 ble_01_basic。



    -克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚安装并尝试从 academy 文件夹项目中导入项目:

    C:\ti\simplelink_academe_01_11_00_0000\modules\projects\ble_projectzer\ccs

    但结果与之前所述相同:
    UUID 反转为 FFF0而不是0001、也不是所有服务和特征都正确显示。

    为什么在具有相同 LaunchPad 固件的 iPhone 和 Android 应用中,它的行为会有所不同???