我将在 TI Resource Explorer 中的"LAUNCHXL-CC2650 Project Zero"文档中介绍我的入门培训。
获取 CCS-V7上安装的文件"Ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud_win"。
构建和运行代码正常、能够在 PC-COM 上显示日志消息、并通过电话实现 BLE 连接(TI SensorTag 应用)
但是、所提供的 BLE 服务与文档"使用手机连接到 Project Zero"有很大不同
- 在步骤3中::所有自定义服务标识符(UUID)都位于 formF000XXXX-0451-4000-B000-000000000000上 ,其中每个服务都有不同的16位 XXXX-part 标识符,UUID 的其余部分是用于演示目的的 Texas Instruments 128位 UUID 命名空间。
- 在我的应用程序中:UUID 仅显示"fff0",而不显示其他内容
- 步骤3::应该有3个服务,但我的应用程序只显示1个服务"fff0"
- 当我打开特征时、有5个... 使用 UUID:fff1是红色 LED 控件.... 如果我对其进行写入、它可以控制板载 LED、我可以正确地看到 LogMessage。
看起来我下载了一个过时的软件或我错误地构建了项目。
有人有想法吗?
顺便说一下、我只能使用 iPhone 应用程序进行连接... 如果我使用 Android 应用程序(TI SensorTag)、ProjectZero 将在服务浏览器期间崩溃