请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 你好
我关注了有关 CC2650调试器的信息、但无法找到适合我的要求的调试器以及如何进行引脚连接。
在 uTag 原理图中、我只看到两根用于调试的导线、而在 SensorTag 中、这两根导线为5根(包括 TDI 和 TDO)。 请告诉我有什么不同、并向我解释调试 MCU 所需的所有内容。
在讨论中、有人说 XDS110不支持 cJtag、另一个板说是可能的。
此外、对于串行连接、我是否可以将 I2C 和 SPI 以及其他类型的引脚连接到任何引脚或某些引脚? (抱歉、我的问题可能是基本问题、但我看到了一些让我感到困惑的事情)。
谢谢你
Amir