This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:对 CC2650电路的调试/编程有疑问

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573719/cc2650-doubts-on-designing-debugging-programming-cc2650-circuit

器件型号:CC2650

你好

我关注了有关 CC2650调试器的信息、但无法找到适合我的要求的调试器以及如何进行引脚连接。

在 uTag 原理图中、我只看到两根用于调试的导线、而在 SensorTag 中、这两根导线为5根(包括 TDI 和 TDO)。 请告诉我有什么不同、并向我解释调试 MCU 所需的所有内容。  

在讨论中、有人说 XDS110不支持 cJtag、另一个板说是可能的。

此外、对于串行连接、我是否可以将 I2C 和 SPI 以及其他类型的引脚连接到任何引脚或某些引脚? (抱歉、我的问题可能是基本问题、但我看到了一些让我感到困惑的事情)。

谢谢你

Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amir、您好!

    您遵循了哪一个指南? XDS110的最新 CCS 仿真包支持 cJTAG。
    此外、我建议查看有关 TI BLE Wiki 的完整工具概述 wiki 文章。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cJtag 使用2条线 TMS 和 TCL、JTAG 使用4条线、TDI 和 TDO 是额外的。 CCS 支持 cJtag 和 JTAG 连接。 由于 uTag 的目标是实现紧凑的尺寸、因此它使用 cJtag 连接来节省空间。 对于 CC26XX、您可以将任何引脚配置为 I2C 和 SPI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。 我随后进行了讨论:
    e2e.ti.com/.../1601996
    如果您删除不再有效的旧讨论、那将会很棒、因为整个对话都需要很长时间。

    谢谢你
    Amir