请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 您好、
当我需要停止/启动 CC2650器件时、我无法在多角色项目中停止该器件的广播。
我所面临的问题是、我只能使用以下命令在代码的初始/开始处停止/启动广播:
uint8_t 初始化地址使能= true/false;
GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Advert_enabled、sizeof (uint8_t)、初始化地址启用、NULL);
在代码中执行此命令之后的任何位置都无法停止广播。