This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:多角色广播问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573655/cc2650-advertisement-problem-in-multirole

器件型号:CC2650

您好、

当我需要停止/启动 CC2650器件时、我无法在多角色项目中停止该器件的广播。

我所面临的问题是、我只能使用以下命令在代码的初始/开始处停止/启动广播:

uint8_t 初始化地址使能= true/false;

GAPRole_SetParameter (GAPROLE_Advert_enabled、sizeof (uint8_t)、初始化地址启用、NULL);

在代码中执行此命令之后的任何位置都无法停止广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是从示例项目中的任务调用此函数、还是创建了新任务? 此外、您使用的是哪个版本的多角色应用程序和 SDK?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我从示例项目本身调用此函数、并使用 ble_cc26xx_2_01_01_44627栈。

    谢谢。