This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:唯一器件 ID - DIE_ID

Guru**** 2555290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573380/cc2640r2f-unique-device-id---die_id

器件型号:CC2640R2F

尊敬的专家:

您能否确认、如果 Shdw_DIE_ID_x 寄存器包含每个 IC 的唯一标识符?

背景是制造和跟踪目的、以便能够识别每个独特的 IC。

读取这4个寄存器(Shdw_DIE_ID_0... Shdw_DIE_ID_3)或是否需要考虑其他事项?

寄存器的访问

-权限

-特殊读取顺序

-...


非常感谢、致以诚挚的问候、

Rogerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    为什么不只使用 MAC 地址?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、


    是的、这是一个选项。

    由于您可以尽可能更改 MAC 地址、我想知道 DIE_ID 是否是器件标识的附加参数。


    此致、

    Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    MAC 地址位于 FCFG 中、无法更改。 它对于每个器件也是唯一的。

    此致、
    Fredrik