请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 尊敬的专家:
您能否确认、如果 Shdw_DIE_ID_x 寄存器包含每个 IC 的唯一标识符?
背景是制造和跟踪目的、以便能够识别每个独特的 IC。
读取这4个寄存器(Shdw_DIE_ID_0... Shdw_DIE_ID_3)或是否需要考虑其他事项?
寄存器的访问
-权限
-特殊读取顺序
-...
非常感谢、致以诚挚的问候、
Rogerg