请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650
您好!
我正在研究 CC2650 SDK 提供的简单 BLE 外设项目。
编译和刷写二进制文件可以正常工作。 当我发出 RUN/RESUME 命令时、COM 端口上没有输出、但代码运行正常、并且能够使用 BLE 扫描仪应用连接 CC2650 Launchpad。
COM 端口可能有什么问题。 我还尝试重新安装驱动程序、但没有积极的结果。
谢谢