This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:COM 端口无输出。 有时 COM 端口甚至拒绝连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/573193/launchxl-cc2650-no-output-on-com-port-sometimes-com-port-even-rejects-connections

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我正在研究 CC2650 SDK 提供的简单 BLE 外设项目。

编译和刷写二进制文件可以正常工作。 当我发出 RUN/RESUME 命令时、COM 端口上没有输出、但代码运行正常、并且能够使用 BLE 扫描仪应用连接 CC2650 Launchpad。

COM 端口可能有什么问题。 我还尝试重新安装驱动程序、但没有积极的结果。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650 SDK 提供的 BLE 外设项目? 它是来自 BLE Stack 2.2.1还是从其他地方下载? 我知道、BLE Stack v2.2.1中的简单外设示例不包含 UART 驱动程序、因此如果您自己不添加 UART 驱动程序、COM 端口上不会有任何响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    是的。 从 CC2650 BLE Stack 2.2.1开始。
    我不太担心 COM 端口输出。 但我的 PuTTY 终端应至少连接到 COM 端口。
    当我插入 CC2650 Launchpad 时、器件管理器中会显示两个 COM 端口。 有时我可以成功连接到 COM 端口。

    我是否从其他地方安装了 Launchpad COM 驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 Launchpad 插入桌面时、Windows 系统会自动为您安装驱动程序。 当您想要将终端工具连接到 COM 端口时、请确保关闭 CCS、Flash Programmer 2或 SmartRF Studio 7。 将它们保持断开会阻止您将终端工具连接到 COM 端口。