This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:安装 PWM

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572876/ccs-cc2650-installing-pwm

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试安装脉宽调制。

" e2e.ti.com/.../1808488"

但我不理解安装说明。

如何"向驱动程序库添加编译器搜索路径"?

"驱动程序基础"在哪里? 如何编辑?

这些说明还说明了如何将驱动程序源添加到项目中。

我应该将它放入哪个文件夹?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruce

    "将编译器搜索路径添加到驱动程序库或将驱动程序添加到 TI RTOS 安装中"意味着您需要告诉编译器文件位于何处、或者将文件放在编译器已经知道的位置。 后者可能是简单的示例、因为您只需将文件的副本添加到 C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08\products\tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10\packages/ti\drivers 即可。

    (编译器搜索路径可在 Project->Properties->Resource->Linked Resources 中找到)

    若要将源文件添加到工程中、请转到 Project -> Add files in CCS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:Marie 打败我! 我将保留此帖子、因为有一些其他信息、但请参阅她的帖子

    您好、Brunce、

    添加路径:
    根据编译器的不同、它可以在不同的位置找到。 对于 CCSv7、右键点击 Project > Properties > Build > ARM Compiler > Include Options、您将看到'#include'指令的搜索路径。

    在 IAR 中、它非常相似、右键点击 Project > Options > C/C++ Compiler > Preprocessor 选项卡、您将看到一个包含其他目录的框。

    驱动程序库:
    理想情况下、这将已经包含在内、具体取决于您的 SDK。 例如、 对于 CC2640R2F SDK、目录为 \source\ti\drivers
    已经包含在内、因此您不必担心这一点。

    添加驱动程序源:
    在 IAR 和 CCS 中、您只需将源文件拖放到项目中、并根据需要将其粘贴到项目中即可。 我会将其放置在 Drivers 文件夹中。 只要包含它、就会进行编译。

    CCS/IAR 是复杂的 IDE、我强烈建议通过构建简单项目和进行小幅调整来学习它们。 对于 CCS、我们有 processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_Training

    此致、
    反叛分子