主题中讨论的其他器件:CC2640R2F
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试安装脉宽调制。
但我不理解安装说明。
如何"向驱动程序库添加编译器搜索路径"?
"驱动程序基础"在哪里? 如何编辑?
这些说明还说明了如何将驱动程序源添加到项目中。
我应该将它放入哪个文件夹?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
编辑:Marie 打败我! 我将保留此帖子、因为有一些其他信息、但请参阅她的帖子
您好、Brunce、
添加路径:
根据编译器的不同、它可以在不同的位置找到。 对于 CCSv7、右键点击 Project > Properties > Build > ARM Compiler > Include Options、您将看到'#include'指令的搜索路径。
在 IAR 中、它非常相似、右键点击 Project > Options > C/C++ Compiler > Preprocessor 选项卡、您将看到一个包含其他目录的框。
驱动程序库:
理想情况下、这将已经包含在内、具体取决于您的 SDK。 例如、 对于 CC2640R2F SDK、目录为 \source\ti\drivers
已经包含在内、因此您不必担心这一点。
添加驱动程序源:
在 IAR 和 CCS 中、您只需将源文件拖放到项目中、并根据需要将其粘贴到项目中即可。 我会将其放置在 Drivers 文件夹中。 只要包含它、就会进行编译。
CCS/IAR 是复杂的 IDE、我强烈建议通过构建简单项目和进行小幅调整来学习它们。 对于 CCS、我们有 processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_Training
此致、
反叛分子