请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 大家好、
我的使用 CC2650芯片的定制 PCB 需要帮助。
问题说明:
-->我已经为我的学术研究项目设计了一个定制 PCB,该项目使用 cc2650作为微控制器。 我在尝试从 CCS 云加载项目零程序时遇到障碍。 我正在使用来自 CC2650 LaunchPad (修订版1.2)的 XDS110 USB 调试器、借助10引脚 JTAG 连接器对 PCB 进行编程。
-->最初,我得到的错误是
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。
-->在阅读了几天的在线论坛和故障排除文档之后,我决定用新芯片替换振荡器和 CC2650芯片。 我现在得到的错误是:
连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试 更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
不确定我在这里错过了什么。
设计详细信息:
我使用的 CC2650F128RGZ 芯片具有内部偏置和差分输出至 Fhte 射频引脚。 由于我希望使用 USB 为电路供电、因此我还添加了 LDO (TI 的 TPS79633QDCQRQ1)。
attache 是原理图和光绘文件。
考虑的故障排除选项:
--> Smart RF Flash Programmer 2无法检测到微控制器。
--> VDDR 和 VVDR_RF 引脚上的电压为2.2V,而本页上提到的电压为1.68V :http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_HW_Troubleshooting
--> VDDS 引脚获得稳定的3.3V 电源。
-->为了确保调试器正常工作,我尝试对另一个 CC260 Launchpad 进行编程,程序正常工作。
这里的问题是什么?
此致、
Mohit Vaswani
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/7737.Schematic.pdf
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/Layout.pdf