This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650F128RGZ

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572756/cc2650-cc2650f128rgz

器件型号:CC2650

大家好、

我的使用 CC2650芯片的定制 PCB 需要帮助。

问题说明:


-->我已经为我的学术研究项目设计了一个定制 PCB,该项目使用 cc2650作为微控制器。 我在尝试从 CCS 云加载项目零程序时遇到障碍。 我正在使用来自 CC2650 LaunchPad (修订版1.2)的 XDS110 USB 调试器、借助10引脚 JTAG 连接器对 PCB 进行编程。  

-->最初,我得到的错误是  

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 

-->
在阅读了几天的在线论坛和故障排除文档之后,我决定用新芯片替换振荡器和 CC2650芯片。 我现在得到的错误是:
连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试
更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 

不确定我在这里错过了什么。

设计详细信息:

我使用的 CC2650F128RGZ 芯片具有内部偏置和差分输出至 Fhte 射频引脚。 由于我希望使用 USB 为电路供电、因此我还添加了 LDO (TI 的 TPS79633QDCQRQ1)。
attache 是原理图和光绘文件。


考虑的故障排除选项:

--> Smart RF Flash Programmer 2无法检测到微控制器。
--> VDDR 和 VVDR_RF 引脚上的电压为2.2V,而本页上提到的电压为1.68V :http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC26xx_HW_Troubleshooting
--> VDDS 引脚获得稳定的3.3V 电源。
-->为了确保调试器正常工作,我尝试对另一个 CC260 Launchpad 进行编程,程序正常工作。

这里的问题是什么?

此致、

Mohit Vaswani



/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/7737.Schematic.pdf


/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/Layout.pdf



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohit、

    VDDR 上的电压为2.2V 意味着内部 DCDC 输出上的电源出现问题。 您的原理图看起来不错、但布局中的电源去耦存在几个问题。 您需要将去耦电容器尽可能靠近电源引脚放置、去耦电容器的接地连接必须具有低电感。 放置更多接地过孔。 我在下面的屏幕截图中添加了注释。 您是否确定安装在电路板上的所有组件值都正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Erik、

    感谢您的提示回复。 我进行了一个一致性测试、以检查'C8'与地面的连接情况、并发现它未连接。 此外、根据您的建议、我认为我必须更改布局并订购新电路板。 我是否可以使用任何 CC2650 Launchpad 和传感器标签的参考布局文件作为指导并加以理解? Gerber 没有那么有用。

    此外、关于组件值、我在设计定制板时参考了 CC2650 Launchad 的 BOM 和 schmatic。 因此、我非常确信这些值是正确的。 不过、我很乐意向您发送电路板的 BOM。

    此致、
    Mohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mohit、
    我们的所有套件都有布局文件。 查看 CC2650/40/product 文件夹或套件产品文件夹下的工具和软件部分。
    www.ti.com/.../toolssoftware