请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2 主题中讨论的其他器件:CC2640R2F
工具/软件:TI-RTOS
软件: simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22.exe
simple_peripheral 项目, 将主动请求匹配, 按如下方式初始化设置:
uint32_t 密钥= 0;//密钥"000000"
uint8_t pairMode = GAPBOND_Pairing_mode_initiate;//GAPBOND_Pairing_mode_wait_for_Req;
uint8_t MIPTM = true;
uint8_t ioCap = GAPBOND_IO_CAP_NO_INPUT_NO_OUTPUT;
uint8_t 绑定= true;
移动终端可以匹配绑定,然后删除绑定移动终端,然后移动终端可以更长地匹配绑定,但 手持终端匹配屏幕提示,选择匹配,背景不是绑定
谢谢你们!!