This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2640R2:配对、绑定问题

Guru**** 2558160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/572258/rtos-launchxl-cc2640r2-pairing-binding-problem

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:TI-RTOS

软件: simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22.exe

 simple_peripheral 项目, 将主动请求匹配, 按如下方式初始化设置:

uint32_t 密钥= 0;//密钥"000000"

uint8_t pairMode = GAPBOND_Pairing_mode_initiate;//GAPBOND_Pairing_mode_wait_for_Req;

uint8_t MIPTM = true;

uint8_t ioCap = GAPBOND_IO_CAP_NO_INPUT_NO_OUTPUT;

uint8_t 绑定= true;

移动终端可以匹配绑定,然后删除绑定移动终端,然后移动终端可以更长地匹配绑定,但 手持终端匹配屏幕提示,选择匹配,背景不是绑定

谢谢你们!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您可以附加监听器日志、这将非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对不起,是否有其它解决方案,错误或问题的可能原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不查看日志、我们就无法知道问题是什么。

    我一直在使用2个 CC2640R2F 进行配对和绑定、一切都正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    抱歉,通过该函数
    GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_ERASE_ALLBONDS、0、NULL);
    删除所有绑定信息、删除失败。 为什么?
    该函数是否需要打开 Marco 定义
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否更具体地说明故障码的哪一部分?