CC2640 4x4定制板、ble_sdk_2_02_01_18、TI RTOS 2.20.1.08、
BTool v1.41.16、CCS6.2、XDS200调试器。
我在定制板上运行 simple_peripheral 的纯净副本。
我正在探测示波器上的两个 SPI 芯片选择引脚 MOSI 和 MISO。
示波器显示外部闪存芯片选择是唯一的选择
在整个 OAD 期间处于活动状态。
BLE 监听器正在显示 多个成功的块响应捕获。
在最大块计数结束之前、监听器会崩溃(附带屏幕截图)。
3、所有定制板引脚设置正确、 CCS 板级配置文件链接打开
定制板级配置文件。
BTool 显示 了发出的整个块计数、但最终我得到了
“OAD Not Successful (加载失败) CRC 错误显示为 OAD 状态。
(随附 BTool 日志文件)。
我有一个 CC 调试器、可以与监听器配合使用。 是否有调试方法
何时进行 OAD? 问题发生在哪里? 自此以后
即使应用不使用 SPI 驱动器、也不使用任何定制、也会发生错误
必须尽快排除电路板设置问题。
请帮助。
谢谢、
Priya