Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在使用 cc2650 launchpad。 我以前能够加载程序、然后尝试了简单的 BLE 外设示例程序。 这(据说)成功加载。 从那时起、我就无法加载任何程序。 我在对话框中看到以下错误:
加载程序错误。
文件:
C:\workspace\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL.out:加载失败。
以及控制台中的这些错误:
Cortex_M3_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、配置、电路板上电再上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.504.4)
Cortex_M3_0:文件加载程序:存储器写入失败:超时等待目标停止
Cortex_M3_0:GEL:文件: C:\workspace\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL.out:加载失败。
Cortex_M3_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、配置、电路板上电再上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.504.4)
我以前遇到过这样的问题:
连接到目标时出错:(错误-215 @ 0x0)测试总线控制器的信号量处于超时状态。 Unif-SCIF 无法获取用于表示由实用程序或调试器拥有控制器的信号量。 您可能必须退出其他客户端、因为发生了超时。 仿真封装6.0.504.4
我意识到我的目标配置不是 XDS110、而是 XDS100v3、因此我在上传简单 BLE 外设之前更改了(我认为应该是 XDS110)。 这是我在上传之前唯一更改的内容。 有什么想法我出了什么问题/出了什么问题?
谢谢!