This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-CC2650:加载简单 BLE 外设后无法加载其他程序-停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/571177/compiler-launchxl-cc2650-after-loading-simple-ble-peripheral-cannot-load-other-programs---trouble-halting-target-cpu-error--2062-0x0-unable-to-halt-device

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!  

我正在使用 cc2650 launchpad。  我以前能够加载程序、然后尝试了简单的 BLE 外设示例程序。  这(据说)成功加载。  从那时起、我就无法加载任何程序。  我在对话框中看到以下错误:

加载程序错误。

文件:

C:\workspace\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL.out:加载失败。  

以及控制台中的这些错误:

Cortex_M3_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。  重置设备、然后重试此操作。  如果错误仍然存在、配置、电路板上电再上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.504.4)

Cortex_M3_0:文件加载程序:存储器写入失败:超时等待目标停止

Cortex_M3_0:GEL:文件: C:\workspace\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL.out:加载失败。  

Cortex_M3_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。  重置设备、然后重试此操作。  如果错误仍然存在、配置、电路板上电再上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.504.4)

我以前遇到过这样的问题:  

连接到目标时出错:(错误-215 @ 0x0)测试总线控制器的信号量处于超时状态。 Unif-SCIF 无法获取用于表示由实用程序或调试器拥有控制器的信号量。 您可能必须退出其他客户端、因为发生了超时。 仿真封装6.0.504.4

我意识到我的目标配置不是 XDS110、而是 XDS100v3、因此我在上传简单 BLE 外设之前更改了(我认为应该是 XDS110)。  这是我在上传之前唯一更改的内容。  有什么想法我出了什么问题/出了什么问题?

谢谢!