This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:启用 BLE 4.2隐私功能时出错

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603577/launchxl-cc2650-error-when-enabling-ble-4-2-privacy-feature

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!
我尝试为随机寻址启用 BLE4.2隐私功能、但当我从 build_config.opt 中取消注释 dble_v42_feates=privacy_1_2_CFG 时 、我收到以下链接错误。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umang、

    我无法重现您的问题。 您是否记得在更改 build_config.opt 后重建堆栈项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉耽误您的回复。是的、我重建整个项目、但仍然收到相同的错误。我正在 CC2650 Launchpad 的 Project Zero 上尝试。

    谢谢、

    Umang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umang、

    您是否对代码进行了任何其他更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    为了进行测试、我只导出了 Project Zero 并进行了先前所示的更改、但仍然遇到相同的错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umang、

    您使用的是什么编译器? (请查看第2.6.3.1节配置 http://www.ti.com/lit/swru393的 CCS。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、
    我使用的是 Code Composer Studio 版本:6.2.0.00050和 ARM 编译器工具版本:5.2.6我已经按照文档中的说明正确配置了 IDE。其余的一切工作正常、只有我无法启用 BLE 4.2功能

    谢谢!

    Umang Chheda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umang、

    您可以尝试更新 CCS 吗?

    老实说、我不明白为什么您收到此错误消息、我无法重现此错误消息。 您能否尝试卸载并安装 BLE 堆栈和 Simplelink Academy?