This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-7ID-RD:无法通过 SmartRF Studio 7将光传感器数据从 SmartRF06评估板发送到其他板。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/606706/cc2650em-7id-rd-having-trouble-sending-light-sensor-data-from-smartrf06-evaluation-board-to-another-board-through-smartrf-studio-7

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我一直在尝试使用 SmartRF Studio 7 Continuous Tx 将数据从 SmartRF06板(我的 CC2650连接到该板上)上的光传感器发送到另一个 SmartRF06评估板和 CC2650。 当我开始传输时、信号会向上跳、这表示正在发送某个数据。 但是、与光值之间似乎存在零相关性。 我用手指盖住传感器、测试了这一点、发送的数据保持不变。 如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    您是否在 studio 上使用 ContinuousTX ->调制选项来传输信号? 此模式使用 CMD_TX_TEST 命令、传输的数据在 CMD_TX_TEST.txWord 字段中进行配置。 无法使用 SmartRF Studio 对该命令进行编程以从光传感器读取数据。 如果这不是您正在使用的设置、请发布您正在使用的 SmartRF Studio 配置。

    此致、