请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650EM-7ID-RD Thread 中讨论的其他器件:CC2650
我一直在尝试使用 SmartRF Studio 7 Continuous Tx 将数据从 SmartRF06板(我的 CC2650连接到该板上)上的光传感器发送到另一个 SmartRF06评估板和 CC2650。 当我开始传输时、信号会向上跳、这表示正在发送某个数据。 但是、与光值之间似乎存在零相关性。 我用手指盖住传感器、测试了这一点、发送的数据保持不变。 如果有任何帮助、我们将不胜感激!