This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:调试窗口不会进入主循环

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/603332/ccs-launchxl-cc1350-debug-window-not-coming-to-main-loop

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
Thread 中讨论的其他器件:CC1350CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 Code Composer Studio。 我将使用 CC1350 Launchpad。  

我的目标是通过 CC1350 Launchpad 找到最大吞吐量。 我使用了样片计划  

此示例程序是为 CC2650 LaunchPad 编写的。 但我发现它与 CC1350 LaunchPad 兼容。  我正在尝试将 CCS 属性从 CC2650移植到 CC1350。  

在这里、我能够加载 Stack。 但是,在加载应用程序时,它不会在 main()中停止。  

它看起来像是-我错过了一些配置或属性设置。  

上图显示-单击调试-直接运行、而不是在主窗口中停止。 (也不启用暂停选项)。



可以帮助我解决这个问题吗??

欢迎您提出所有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mano、

    代码可能存在一些问题、使其无法到达 main。 我建议停止目标并查看其卡住的位置、然后从此处开始调试

    [引用 user="mano Kutty">上图显示-单击"Debug"-直接运行、而不是在主窗口中停止。 (也不启用暂停选项)。[/报价]

    在 Debug 视图中、请选择下一个节点(Texas Instruments XDS110 Debug Probee/Cortex_M3_0)。 这将启用目标执行菜单/按钮、如暂停/暂停按钮

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的宝贵答复、

    我遵循了您建议的步骤、  

    我得到的回答很少、我在这里附加了图像、  

    请看一下、请告诉我后续步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将把您的帖子移至 BLE 论坛。 那里的专家对 BLE SDK 示例非常熟悉、可以帮助您调试代码。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的宝贵答复、

    我觉得它更多的 CCS 配置区域、因为-源代码来自 CC2650lp。 我将从该代码移植到 CC1350lp。

    因此、我感觉-我可能缺少一些配置区域(可能是)。 请帮我解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我仍在等待你的宝贵答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mano、
    正如我之前提到的、这可能不是工具问题、而是您将示例的端口移植到 launchpad 上的问题。 本论坛中的专家可以提供更多建议。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的宝贵答复、

    我明白了。 请前往各自的论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我没有得到任何专家的任何答复。 我对此感到非常震惊。 我能否从您的团队获得解决此问题的任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马诺
    我提请本论坛的一位专家注意这一主题。 希望您能得到所需的响应。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MANO:我是否理解正确、程序是否在 chipinfo.c 中停止? 如果是、您使用的芯片是 CC1350吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复。

    是的、仅 Chipinfo.c 中的程序停止。

    但如何找到-如果它的读数为 cc1350或不是?

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在 ChipInfo_GetHwRevision 和 ChipInfo_GetChipType (在 chipinfo.c 中)中放置一个断点、您是否输入任何此函数、如果您单步执行、会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复、

    现在、我能够运行和调试我的代码。

    但它在"hciSendPtrParamsCmd (HCI_EXT_SET_bdaddr、bdaddr、

    空、空、matchHciExtSetBdAddrCS);"

    调试时、错误消息将是- Cortex_M3_0:断点管理器:启用此函数时出错:没有支持此作业的 AET 资源。

    可以帮帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回复、

    现在  

    在这里、我能够运行和调试我的代码。

    调试期间-如果我暂停、我会遇到类似的错误- 没有可用于"0x10004618"的源  

    此错误同时来自应用程序代码和堆栈代码。

    请在这方面提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 e2e.ti.com/.../2236506
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的宝贵答复、

    当我和分步调试时、我找到了确切的问题位置

    我正面临 "sendWaitMatchCS (iCall_getEntityId()、msg、matchGapSetParamCS);"


    我正在使用、

    CCS 版本- 7.1.0.00016

    BLE Stack 2.2.1

    中的示例代码  

    以测试两个板之间的最大吞吐量。 这里-我加载了外设堆栈和应用程序代码。


    我在此附上了一些图片、以帮助了解有关我的代码的更多信息。

    以上图片显示了程序的流程。

    被击中的是在第5个函数内发生的  

    此函数内部=静态 bStatus_t sendWaitMatchCS (iCall_EntityID src、void *msg、iCall_MsgMatchFn matchFn 匹配 CFn)

    "waitMatchCS (matchCSFn、(void **)&pCmdStatus";" 未提供任何返回响应。

    在 "WaitMatchCS" 函数内部、其在返回"ICALL_errno_unknown_thread;"时被敲入  

    现在请帮帮我。

    非常感谢。