This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:软件开发开始

Guru**** 2594770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/604886/ccs-launchxl-cc2650-software-development-started

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我这里有2个具有 CC2650的器件。 sensortag 和 launchpad。 sensortag 在其标准软件上运行、launchpad 在 project0 (可用于控制 LED 和读取按钮的项目)上运行

对于 Raspberry PI、我在 python 中创建了一个程序、该程序同时连接两个器件、并使 Launchpad 的 LED 闪烁、读取 LaunchPad 的按钮并读取 sensortag 的温度。

这一切都能快速、良好地工作、并且在长达65米的严重距离上工作。

但现在、我想设计自己的产品来测量温度并将其发送到 Raspberry。 我想使用 launchpad 连接我自己的传感器、并在按下按钮后将数据发送到 Raspberry。

我认为最好从 project0开始、因为它只有几个特性、并且必须易于理解。 但该代码是由许多文件和大量代码组成的。

是否有人可以向我解释如何开始为该器件编写代码? 也许可以指出代码中最重要的一点、我可以在其中为自己的传感器编写代码。

或者可能是更易于理解的不同示例代码。

此致、

Thijs Ruiter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您访问 software-dl.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看

    在过去的几天里、我将执行以下操作:

    "从头开始创建项目从头开始创建使用 ADC 接口的 Sensor Controller Studio 项目、并根据'empty'示例与空白 TI-RTOS 项目集成。"

    但我遇到了一些问题、希望你们能帮我。

    整个项目正常工作、我理解。

    但我希望将奖励任务设为1、因为我需要一个无线应用。

    问题是我的手机能够发现空 project0。

    但是、当我完成奖励任务1的所有步骤时、它不再是可发现的。

    我执行了所有步骤、但我的问题如下:

    "将 SC 驱动程序初始化复制并粘贴到 ProjectZero_init()中。"

    这一步骤没有得到明确解释。

    有人可以帮帮我吗? 我将在此处发布我的代码:

    https://www.dropbox.com/s/rrdkjuyx7k56d72/project_zero.c?dl=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我又开始了一次,解决了:)