Thread 中讨论的其他器件:CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我这里有2个具有 CC2650的器件。 sensortag 和 launchpad。 sensortag 在其标准软件上运行、launchpad 在 project0 (可用于控制 LED 和读取按钮的项目)上运行
对于 Raspberry PI、我在 python 中创建了一个程序、该程序同时连接两个器件、并使 Launchpad 的 LED 闪烁、读取 LaunchPad 的按钮并读取 sensortag 的温度。
这一切都能快速、良好地工作、并且在长达65米的严重距离上工作。
但现在、我想设计自己的产品来测量温度并将其发送到 Raspberry。 我想使用 launchpad 连接我自己的传感器、并在按下按钮后将数据发送到 Raspberry。
我认为最好从 project0开始、因为它只有几个特性、并且必须易于理解。 但该代码是由许多文件和大量代码组成的。
是否有人可以向我解释如何开始为该器件编写代码? 也许可以指出代码中最重要的一点、我可以在其中为自己的传感器编写代码。
或者可能是更易于理解的不同示例代码。
此致、
Thijs Ruiter