参考下图(CC2640R2F 数据表第41页的图7-1)
对于差分运行、外部偏置、它需要6.2至6.8nH 的电感器(红色)。 您能描述一下该电感器的功能、它的工作原理以及在外部偏置模式下为什么需要它吗?
2.对于单端操作、外部偏置、它需要一个15nH 的电感器(红色)。 您能描述一下该电感器的功能、它的工作原理以及在外部偏置模式下为什么需要它吗?
3.对于差分操作、根据以下建议电路(内部和外部偏置)、估计的插入损耗是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考下图(CC2640R2F 数据表第41页的图7-1)
对于差分运行、外部偏置、它需要6.2至6.8nH 的电感器(红色)。 您能描述一下该电感器的功能、它的工作原理以及在外部偏置模式下为什么需要它吗?
2.对于单端操作、外部偏置、它需要一个15nH 的电感器(红色)。 您能描述一下该电感器的功能、它的工作原理以及在外部偏置模式下为什么需要它吗?
3.对于差分操作、根据以下建议电路(内部和外部偏置)、估计的插入损耗是多少?
您好、Fredrik、
感谢您的回复。 我有另一个关于射频前端设计的简短问题。
对于布局、我是否可以知道连接 到 CC2640R2F 差分输入/输出引脚(RF_N 和 RF_P)的两条布线是否必须分别为50欧姆? 在参考设计布局中、我注意到布线宽度会随着从平衡-非平衡变压器级移至 TI 芯片组的差分输入/输出引脚而减小(请参阅白色框)。 请提供建议。 谢谢。
此致、
志伟
您好、Fredrik、
感谢您的回复。
我注意到、CC26XX 的仿真最佳负载阻抗(差分内部偏置)为42.192 + j 20.630 (来自 TI wiki 页面)。
processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Optimal_Load_Impedance
该值是否与 CC26XX 芯片组的 RF_N 和 RF_P 的输出差分阻抗相同? 换言之、当我为 TI 芯片组设计一个平衡-非平衡变压器时、我是否需要确保 平衡-非平衡变压器的输入差分阻抗与该值同时匹配?
对于将平衡-非平衡变压器连接到 芯片组的差分输出(RF_N 和 RF_P)的走线、 是否每个走线 都必须设计为具有 (差分阻抗/ 2)的特性阻抗以实现最佳功率传输?
请提供建议。 谢谢。
此致、
志伟